This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA140:如何在 TINA-TI 中绘制 Zout、PSRR、CMRR 与频率的关系图

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/602116/tina-spice-opa140-how-to-plot-zout-psrr-cmrr-vs-frequency-in-tina-ti

器件型号:OPA140
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的支持:

在 OPA140 TI 参考设计中:

是输出阻抗和 PSRR 随频率变化的可见仿真。

我正在设计一对 OPA140周围的低噪声、高阻抗输入缓冲器

(seee2e.ti.com/.../OPA140_5F00_non_5F00_inverting_5F00_parallel_5F00_AC.TSC

)

我想为我的电路绘制 Zout、PSRR (如果可能的话也绘制 CMRR)、但我无法确定如何配置

TINA-TI。 我应该使用后处理功能还是添加特定仪表? 我运行的是哪种模拟 shoud?

提前感谢您的建议。

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    对于频率扫描、您必须运行交流分析。  

    在 TINA 的原理图编辑器中、转到"Analysis"->"AC Analysis"->"AC Transfer Characterists"

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bhushan:

    我需要知道如何绘制 Zout、PSSR 和 CMRR。 生成扫描只是作业的简单部分。
    如何配置测试台?
    此致、

    Alberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    我找到了用于配置 PSSR CMRR 测试台的文档(链接如下)。  

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bhushan:

    感谢您提供本文档。 非常有趣。
    但是、我怀疑如何详细配置 TINA-TI 测试台。
    请向我发送一个 TSC 演示文件、说明如何进行此类仿真
    有运算放大器?
    感谢你的帮助。
    此致、
    Alberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    ZOUT–《Spice 运算放大器精简模型:“信任但验证”博客介绍了如何使用 TINA-TI 测量 ZOUT (请参阅图5)。

    PSRR–‘TI 高精度实验室-运算放大器:电源抑制’介绍了如何使用 TINA-TI 测量 PSRR。

    CMRR–‘TI 高精度实验室-运算放大器:共模抑制’介绍了如何使用 TINA-TI 测量 CMRR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    您的回答很好!

    非常感谢您的帮助和支持。

    此致、

    Alberto