This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00280:OrCAD 文件和光绘文件

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M, TIDA-00280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/601655/tida-00280-orcad-file-and-gerber-file

器件型号:TIDA-00280
主题中讨论的其他器件:BQ24296M

您好!

我的客户希望找到 BQ24296M Orcad 文件和光绘文件参考设计、

我找到了 TIDA-00280、但数据似乎是空的、您能为我们找到正确的吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-00280中的链接正常工作。 我随附了这些文件、以方便您使用。 如果有问题、请勾选"验证答案"。 非常感谢!e2e.ti.com/.../tidrb92.zipe2e.ti.com/.../tidc699.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ning、

    "TIDA-00280 Schematic"此文件应通过哪种工具打开、我的客户回复 Orcad 无法打开、使用 Altium Designer 10 open 是空的。
    谢谢!
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用焊盘打开。 您可以在上下载免费查看器   。如果有此帮助、请检查验证答案。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ning、

    PCB 文件正常、现在原理图文件为空。
    什么工具可以打开此原理图文件? Orcad? 还是其他人?

    谢谢!
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从前面提供的链接安装 PADS 查看器时、应同时包含 PADS Logic Viewer 和 PADS Layout Viewer。 我可以 使用 PADS Logic Viewer 打开 xxx.sch 文件、使用 PADS Layout Viewer 打开 xxx.PCB。 谢谢!