This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM5118:许多运行值不会在 DCM 运行模式下显示

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/602301/webench-tools-lm5118-many-operating-values-are-not-displayed-in-dcm-mode-of-operation

器件型号:LM5118

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

   当 LM5118在 DCM 下运行时、大多数运算放大器不会显示。

下面显示了一个快照。

可以修复吗?

我需要测量平均输入电流。 如果无法修复此问题、是否可以在输入侧添加电流探头?

谢谢、此致

Vignesh