This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM43603:PSpice 模型中的引脚名称

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM43603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/600755/tina-spice-lm43603-pin-name-in-pspice-model

器件型号:LM43603
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我们的客户有关于 LM43603的一些问题。
我将为客户发布问题:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
我们发现 LM43603数据表和 PSpice 模型之间的一些引脚名称存在差异。

LM43603同相和反相 PSpice 瞬态模型;
LM43603_PSPICE_TRANSL\LM43603_TRANS.LIB 中的行52-53 (snvm717a.zip)

(第52行).SUBCKT LM43603_TRANS BIAS CBOOT"DAP"使能 FB PGND_1 PGND_2 PGOOD RT SS_TRK
(第53行)+ SW_1 SW_2 "SW_3" SYNC VCC VIN_1 VIN_2参数:MODE = 0

LM43603数据表的"引脚配置和功能"中未介绍"DAP"和"SW_3"的引脚名称。
和"引脚配置和功能"中"AGND"和"PAD"的引脚名称未包含在上述.SUBCKT 数据中。

模型是否正确?
这是 PSpice 仿真的问题吗?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

提前感谢您。

此致、
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有人知道这一点吗?

    谢谢、
    Takishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takishin、

    我浏览了该模型、似乎 SW_3引脚通过1Mohm 电阻器连接到 SW_2引脚(与短接电阻器一样好)、DAP 引脚通过1Mohm 电阻器连接到 PGND_1 (因此再次与外部 GND 短接)。 理想情况下、DAP 应为 Pad、PGND_1应为 AGND。 此外、PGND_1和 PGND_2在内部通过1Mohm 电阻器短接。 模型开发工程师使用此约定可能有一些原因、但我不知道。

    重申一下、除了一些命名惯例、模型没有任何问题、您可以建议客户使用此模型进行仿真、假设其引脚名称高于引脚名称。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahavir、

    感谢您的回复和清晰的解释。
    我将向客户报告。

    此致、
    Takishin