This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/PMP20001:PMP20001与 webench 解决方案的比较

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/601888/webench-tools-pmp20001-pmp20001-and-the-webench-solution-comparison

器件型号:PMP20001

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我 想在 我的设计中添加交流/直流电源。 我需要12V 1A 和5V 1A 输出。 我的设计中采用了 Atmel 2560微控制器。 我的问题是:

1-是否有更紧凑的参考设计、其中包含 Altium Designer 的设计文件?

2 -我尝试了 Webench 应用、但我得到了更大尺寸的解决方案。 请参阅下面随附的 Webench 报告。 建议的解决方案包括3个模块和3个不同的 IC。  

3- 我还必须为建议的解决方案选择变压器 ,在随附的 Webench 报告中,我找不到 Vaux。 Wurth Electronics 变压器选择工具也要求 Vaux。 那么、我应该从 webench 报告中为 Vaux 使用哪个值? 在该变压器选择工具中,对于 output1 (受控),它还要求 Vo1和 IO1。 根据 webench 报告、我分别使用了24V 和675.89mA 正确?也是解决方案中使用的拓扑、称为断续导通模式?如果不是、我应该选择收发器选择器中的这3种拓扑中的哪一种?请参阅随附的变压器选择工具屏幕截图。

e2e.ti.com/.../webench_5F00_project_5F00_345212_5F00_24_5F00_988860797.pdf