This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20289:用于连接变压器和#39;s PCB 绕组的电线

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/600281/pmp20289-wires-used-for-connecting-transformer-s-pcb-windings

器件型号:PMP20289

大家好、

我的问题是关于 PMP20289变压器的设计。 如您所知、包含变压器绕组的 PCB 通过焊接到每层 PCB 端子的导线连接在一起(也连接到电感器绕组)。 它们有什么特别之处吗? (由于它们承载高频电流、可能需要对这些连接使用利茨导线)。 您能解释一下使用了哪种类型的电线、以及有关这些电线的重要规格是什么吗?


Bests、
Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    我们 使用 Mill-max 端子连接器 P/N:3104-2-00-34-00-08-0来连接 PCB 绕组。 由于连接较短且阻抗较低、因此连接器不会加热。 利兹导线可能更好、但组装起来可能很困难。

    可以使用这种终端连接、因为终端连接位于初级侧、与次级侧的电流相比、电流要低得多。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    大家好、感谢大家的回复。

    我查看了文件中的图片:"PMP20289 revA 测试报告"、其中包括设计图片、我提到还有导线(紫色)将磁性部件的初级侧连接到电路板。 这些导线的类型是什么? (请找到所附照片)。

    Bests、

    Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 使用的是直径为0.08mm (40AWG)的72股利兹导线(紫色导线)。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    谢谢100万、

    我能不能问您如何将导线焊接到 PCB 上? (因为据我所知、每股股都有一些隔离)。 是否有任何关于这一点的考虑、以及如何执行?


    祝你度过美好的一天!

    Bests、

    Armin