This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5122:启用不同的操作模式

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/600153/webench-tools-lm5122-enable-different-operating-modes

器件型号:LM5122

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

   在 webench 中 、LM5122的 Mode 引脚接地、这使得它能够在二极管仿真模式下运行、并且在轻负载时具有脉冲跳跃。

您能否实现 LM5122的其他两种运行模式、即同步运行模式/强制 PWM 模式和二极管仿真模式?

谢谢、此致

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:
    目前、Webench 模型中只实现了一种模式、我们目前不打算将其更新为其他两种模式。
    谢谢。

    此致、
    Maqbool