This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A 的效率

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/600480/efficiency-of-tps54335a

主题中讨论的其他器件:TPS54335A

我们想知道 TPS54335A 的效率。

请告诉我们以下条件下的效率。

在 以下条件下、您是否具有效率波形。

   VIN=20V

   VOUT=3.3V

   Iout=2A

   fsw =超过600kHz

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishizawa-San、您好!

    WEBENCH 工具可根据您提到的特定输入和输出参数集为您提供效率。 除了效率之外、它还可以提供更多信息、如运行条件和值、仿真结果 PSPICE 和 TINA 兼容原理图等。 我根据您的输入参数在 WEBENCH 中创建了一个设计、效率为82.75%。 请访问以下链接来打开设计、您可以查看 WEBENCH 针对测试条件生成的电路的更多详细信息。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    如果您遇到任何问题或需要进一步帮助、请告知我们。

    谢谢!!

    此致、
    Mahavir Jain。