This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:帮助模拟任何品牌的 ICS

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/600468/tina-spice-help-to-simulate-ics-of-any-make

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、先生、

IAM 使用 Tina -ti 设计工具进行仿真。我只能模拟此工具中的可用组件、而不能模拟其他组件。您能帮助我如何创建和模拟任何品牌的 IC。期待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    TINA-TI 提供了导入您希望在原理图中进行仿真的 IC SPICE 模型的选项。 请注意 、有几个有关 TINA-TI 以及如何将.model 和.SUBCKT 器 件导入 TINA-TI 的视频。 可在此处找到它们:

    希望这些信息有所帮助。 如果您有任何特定问题、请告知我们。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。