This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:对于隔离式电源,请建议部件号

Guru**** 2974390 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28633, UCC28713, UCC28712, UCC28711, UCC28710, UCC28740, UCC28730, UCC28630, UCC28631, UCC28632, UCC28911, UCC28910, UCC28881, UCC28880, UCC28700, UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/595829/webench-tools-please-suggest-part-no-for-isolated-power-upply

主题中讨论的其他器件:UCC28633、 UCC28713、 UCC28712、 UCC28711、 UCC28710、 UCC28740、 UCC28730、 UCC28630、 UCC28631、 UCC28632、 UCC28911、 UCC28910、 UCC28881、 UCC28880、 UCC28700、 UCC28600

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 SIR :  我需要 PWM 控制器、它可以在700V 启动时工作、请建议使用任何器件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leela、

     TI 提供具有700V 启动功能的器件。 下面是集成700V 启动电路的器件列表

    功率 MOSFET 的情况下运行

    UCC28710、UCC28711、UCC28712、UCC28713、UCC28730、 UCC28740、UCC28630、UCC28631、UCC28632、UCC28633

    集成式功率 MOSFET

    UCC28880、UCC28881、UCC28910、UCC28911

    由于这些器件可配置为隔离式和非隔离式转换器、因此您应该能够根据需要使用它们。

    如果您可以提供更详细的信息、例如输入电压范围、输出电压、输出功率、我们可能会缩小到合适的器件范围。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    请建议大于或等于750V 的启动能力。 用于多路输出隔离式转换器的驱动器 IC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我用于太阳能控制的5马力电机驱动、输入电压范围为400至800V 直流。 我设计了反激式5输出70W 转换器、请提供器件建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leela、
    我们没有任何高于700V 的电压。 但是、如果您告诉我您的输入电压范围、我可能会提出一些电路来帮助您实现额外的50V。 例如、齐纳钳位或电阻器启动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leela、
    在此应用中、您可以使用 UCC28600、UCC28740或 UCC28700。 我们有许多专为您的应用量身定制的参考设计。
    例如:
    www.ti.com/.../PMP10415 反激式搜索=tidesigns
    www.ti.com/.../PMP30094
    如果您需要任何进一步的支持、请告知我们
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leela、

     您能帮助我更好地了解您的应用和要求吗?

     我们的大多数 IC 都可以从700V 开始。 有些需要外部电路、有些则可以直接连接700V、无需额外组件。

     如果您只是在寻找能够直接连接700V 的解决方案、这里列出了可以这样做的器件。

     反激式控制器

    UCC28710、UCC28730、UCC28740、UCC28630

    具有集成 MOSFET 的反激式控制器也可用作高压降压

    UCC28910、UCC28911、UCC28880、UCC28881

     请告知我们详细信息、我们可以根据要求提供更好的帮助。

     谢谢。

    必应