主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LM555
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在尝试使用配置为电荷泵倍压器的 TPS61086。 升压转换器经过设计、可将电压从3.3V 升压到7V (所附原理图中的 Vout_boost 网络)。 然后、该电压加倍、并存储在三个820uF 电容器组中。 (所附原理图中的2VOUT_BOOST 网络)。 工作情况如下
当开关节点 SW = 0V 时、即器件开启、飞跨电容器 C3充电至 Vout_BOOST–SD3
当器件关闭时、即开关打开、则 SW = Vout_BOOST + SD1。
现在 C10、C11、C12上的电压变为 Vout_BOOST + SD1 + Vout_BOOST–SD3 = 2Vout_BOOST + SD1–SD3并忽略二极管压降、2Vout_BOOST 电压将传输到输出电容 C10、C11、C12
我尝试使用 TINA 仿真输出波形。 Vout_boost 网络的输出波形正确-大约7.2V、但2Vout_boost 网络的波形 显示为7V。
我尝试仿真的方式有什么问题、如何才能使其正常工作? 在二极管压降的情况下、我应该能够看到 Vout_boost 为7V、Vout_boost 为最大值12V。