This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00449:bq76920的代码调整

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76930, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/598940/tida-00449-code-adaptation-for-bq76920

器件型号:TIDA-00449
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553BQ76920BQ76930

大家好。

我正在围绕 TIDA-00449 参考设计设计设计基于3S 12V 锂离子电池的 BMS。 我的问题是、调整 为 bq76930编写的 MSP430G2553固件(tidcbb1)与 bq76920配合使用有多容易?

事先谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Orkhan、
    代码应易于适应 bq769x0系列中更大或更小的器件。 器件之间的寄存器结构相同、使用 bq76920读取的电压/温度寄存器较少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我正在设计一个基于它的电路板。 编辑 bq76920固件时、我可能会再次遇到更多问题。