This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8871:电压隔离问题+5V &+12V。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/597977/pmp8871-voltage-isolation-issues-5v-12v

器件型号:PMP8871

尊敬的 TI:

我目前正在为我的设计寻找一些解决方案、这些解决方案需要将+5V 和+12V 隔离输出连接到不同的接地端、输入为5V。 基于以下参考设计、我想检查:-

1)我更喜欢在不同电压+5V 和+12V 条件下使用同一个变压器、并且单独输出电流为1A、我可以这么做吗? 如果是、请帮助建议合适的标准变压器。

2)能否在5V 时使用相同的输入来生成两个隔离式输出电压?

3)是否可以消除参考设计中的光耦合器部分或根据以下参考原理图简化其?

原理图

http://www.ti.com/lit/df/slvrb39/slvrb39.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您考虑使用 TI 产品。 您是否会澄清您有两种不同的设计、其中一种用于5V 输出电压、另一种用于12V 输出电压、还是一种具有双路输出的单个设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单个输入电压5V、可满足具有不同接地的2个输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    有没有回复?