This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28070:UCC28070仿真示例不能与 OrCAD 16.6配合使用

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/599137/tina-spice-ucc28070-ucc28070-simulation-example-doesn-t-work-with-orcad-16-6

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

仿真 UCC28070应用时遇到问题。

我使用 OrCAD 16.6、但下载的仿真似乎无法正常工作。

生成的波形非常奇怪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在   PSPICE 16.2和17.2两个版本中模拟了从网络上下载的"瞬态模型"和"平均模型"、两者都适用。 我没有16.6、我也不喜欢使用它。  

    我建议您在其中一个版本中再试一次、看看 它是否适合您、只需  确保先对测试台进行测试而不进行任何修改即可。  

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash:

    您能向我们展示一下仿真结果。

    我们尝试了 PSpice 瞬态 模型和 Tina 瞬态模型、但结果相同。 UCC28070似乎没有开始调节 PFC 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanbin、

    PSpice 结果为16.6:

    TINA-TI 结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britt:

    我认为 VOUT 波形正常、但 IVIN 波形为 NOK。 THD 较差。 电流波不是正弦波。