This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流电机

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/598745/dc-motor

主题中讨论的其他器件:DRV8842

如何在不使用微控制器或微处理器的情况下设计直流电机驱动器电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sobhikan、

    感谢您发帖-您是否计划驱动有刷或无刷直流电机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sobhikan、

    除了 Jim 的问题、请回答以下问题:
    电机电压是多少?
    电机功率是多少?
    您想改变电机的速度吗?
    您需要哪种类型的保护功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    感谢你的答复。 我计划驱动有刷直流电机
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick、
    感谢您的回答。 我想设计用于12V 直流电机电压的驱动器电路。 恒速电机。 无需保护。 要驱动应旋转30度并停止的负载。
    索比卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sobhika:

    根据您的电流需求、有许多方法可以实现此目的。

    您可以使用继电器或晶体管、也可以使用具有额外保护功能的器件、例如 DRV8842。