This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TS3USB221A:IBIS 分析器警告

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/598607/tina-spice-ts3usb221a-warning-from-ibis-parser

器件型号:TS3USB221A
主题中讨论的其他器件:TINA-TITS3USB221

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我计划使用 TS3USB221 IBIS 模型来仿真 TS3USB221ARSER 封装、但我收到以下警告。

警告-在任何[引脚]、[型号选择器]、[驱动器调度]或[串联引脚映射]部分中均未引用 TS3USB221_XDX_25_S 模型。
谢谢、
Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此 e2e 论坛页面上的一些答案。

    e2e.ti.com/.../557142

    如果这不能回答您的问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是。 我的问题与警告有关。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    此器件为串联开关建模。

    HyperLynx 的有趣之处在于、它不允许串联开关和模型选择器语句协同工作。

    您将注意到、在 switch 语句中、所有25个模型都注释掉、33个模型处于活动状态。

    如果您希望使用2.5V 模型而不是3.3V 模型、请取消25的注释并注释33。

    我还建议对模型选择器进行完整注释、并使用引脚部分中的模型名称。

    请告诉我这是否不清楚。

    此致、

    David

    odt