This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40025:适合为开关磁阻电机应用供电

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/598792/pmp40025-suitability-for-supplying-switched-reluctance-motor-application

器件型号:PMP40025

我已选择并使用参考设计 PMP40025 (交流/直流反激式转换器230V 交流至48V 直流、48W)为基于开关磁阻电机的应用供电。  但在 TI 网站中、这些应用以机顶盒、音频视频流、家庭影院等形式提供。 请参阅链接 Belo

http://www.texas-instruments.com/lsds/ti/applications/personal-electronics/home-theater-entertainment/reference-designs-selection.page

http://www.ti.com/tool/PMP40025?keyMatch=null&tisearch=tidesigns   

电机的最大输入功率为40W。 负载和速度变化。 最大转速为500 rpm。 最大电流为0.85A。

建议是否适合电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishnavi、

    除了机顶盒、A/V 和家庭影院外、此电源不能用于其他应用。 请确保它满足您的输入电压范围和瞬态响应要求。

    谢谢、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    所需的电压范围为48V。
    关于瞬态响应、我应该检查 SMPS 是否能够为开关磁阻电机提供初始电流(扭矩)、或者任何其他参数。
    请提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishnavi、

    是的、您需要检查电机的电流需求。 PMP40025不能提供超过1A 的输出电流。

    谢谢、

    Ryan