This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:TIDA-00663中的校准功能

Guru**** 2899790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857, MSP430F5529, TIDA-00663, TDC7200EVM, TDC7200, TPS22968

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/596228/tida-00663-calibration-function-in-tida-00663

主题中讨论的其他器件:OPA857MSP430F5529TIDA-00663TDC7200EVMTDC7200TPS22968

 您好!

我根据 TIDA 00663设计了一款产品。现在我正在调试校准功能。但是、当我给 TPS22968 提供启动信号时、它确实会以 3.3V/120US 的速率输出3.3V VOUT、但我无法检测到 R5或 R6位置的脉冲信号、更不用说 C8之间的脉冲信号了 和 C10.我有什么错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了调试校准功能、我建议使用3.3V 从外部为电路板供电。 然后、您应该会看到 R5和 R6之间的脉冲信号。

    谢谢

    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni
    感谢您的及时回复。嗯、在我的设计中、TPS73701的3.3V 电源通信。它是否适用于此功能?
    此外、我使用 Multisim 来激励该电路、我可以在 R5和 R6之间看到大约30mV 的脉冲信号、但在 R6之后有0.01的 R14、激光导通信号太小而无法检测。我的刺激是否会产生误差?  

    祝你一切顺利

    Nick Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    请确保您的 TPS73701为您的电路提供3.3V 和足够的电流。

    R5和 R6之间的30mV 脉冲太少。 如何测量30mV? 您能否向示波器探头添加串联电阻、以将探头电容与电路隔离?

    此外、OPA857的输入应偏置在2.1至2.5V 左右。

    谢谢

    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giovanni、
    我通过使用3.3V 从外部为电路板供电来进行测试、我仍然看不到 R5和 R6之间的脉冲信号。
    存在写入错误,30mV 是 Multisim 的模拟结果。

    谢谢
    Nick Li
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    如果用1uF 替换 C8和 C10、则应解决此问题。

    谢谢
    Giovanni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giovanni、
    我仍然无法通过更换 C8和 C10来修复它。
    我知道在 MSP430F5529平台上使用了 TIDA-00663。在 MSP430F5529上是否使用了任何 TIDA-00663软件、我可以检查并查看是否有任何软件问题。
    谢谢
    Nick Li
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    在 C8和 C9之间执行测量之前、请确保节点已放电。

    此 TI 参考设计重复使用了 TDC7200EVM 固件源代码。 完整的 TDC7200EVM 固件源代码 zip 是 TDC7200EVM-GUI 安装文件夹  C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TDC720xEVM\Firmware 的一部分。

    我们已经使用 TINA TI 完成了仿真。 附加了您所参考的电路部分的仿真。 您是否能获得与 multisim 相同的功能?

    e2e.ti.com/.../tprop_5F00_calibration_5F00_pulse_5F00_laser_5F00_fire.TSCThanks

    Giovanni

    节点放电、然后再重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giovanni、
    感谢你的帮助。
    我获得了 TDC7200EVM 的固件。 嗯、从这里、我可以配置和使用 TDC7200、但我仍然不确定 TIDA-00663的其他部件。是否有任何软件参考 TIDA-00663。
    我应该使用哪个软件来打开 tprop_calibration_pulpulate_ler_fire .tsc?
    谢谢
    Nick Li
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、
    您可以通过以下链接下载使用过的软件: www.ti.com/.../tina-ti。
    谢谢
    Giovanni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Giovanni、

    非常感谢您  对患者的指导、但我感到更加困惑。我不理解这种动态原理吗?为什么我构建了一个不同的模拟模型来比较"tprop_calibration_pulpulpe_Laser _fire "。我完全错了吗?

    e2e.ti.com/.../calibration_5F00_pulse_5F00_laser_5F00_fire.TSC

    祝你一切顺利

    Nick Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    在您的仿真中、您将使 laserON 悬空。 TIDA-00663并非如此。  

    我建议对电路进行少量仿真。

    如果您获取我发送给您的仿真文件、我们将仅对与校准功能相关的电路部分进行仿真、其中:

    - SW1代表模拟开关 TPS22968的理想模型。

    C2和 C3是您在原理图中所说的 C8和 C10。

    R2就是您在电路中所说的 R14

    附上了我之前给您的仿真结果的图片。

    谢谢

    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

    在我的仿真中,laserON 不是浮动的,有一个10m 的电阻器。

    我不确定、但我们谈论的是相同的信息技术吗?我真的无法将这两个电路相互关联。 C2、C3表示 C8、C10;R2表示 R14;SW1表示 TPS22968;但其他情况如何?是否存在对电路的变换?显然  组件的位置和值不 相同。 R6在哪里?R2如何与 C3并联? R1 3.3k 的引用是什么? 如果 C1引用 C7、为什么它没有与 SW1连接?

    谢谢

    Nick Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、
    我共享的仿真只是对原理图的简要介绍、用于微调 C2和 C3的值。
    但是、我已经重新绘制了仿真模型(已连接)、使其尽可能靠近原理图、我仍然得到脉冲。 新仿真中的 R3是 switch.e2e.ti.com/.../tprop_5F00_calibration_5F00_pulse_5F00_laser_5F00_fire_5F00_2nd.TSC 的 Ron
    谢谢
    Giovanni