This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM26420-Q1:WEBENCH

Guru**** 2543980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/598478/webench-tools-lm26420-q1-webench

器件型号:LM26420-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们希望在以下 4种情况下将 WEBENCH 与 LM26420X-Q1搭配使用。

WEBENCH 在这些条件下不起作用。

 

案例 a

3.3V->1.8V (0.25A)

          1.5V (1.4A)

 

CaseB

3.3V->1.8V (0.53A)

         1.5V (至1.4A)

CASEC

3.3V->1.5V (至1.4A)

  1.2V (至0.01A)

 

盒装

5V->1.5V (至1.4A)

3.3V (至0.14A)

 

 

我们希望在 这些条件下获得效率信息和空间信息。

请帮帮我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将其移至 Webench 论坛。 也许他们可以提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kura-San、您好!
    感谢您报告此问题。 我们将查看它并返回给您。
    此致、
    苏里南人
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    苏里南-圣

    感谢你的答复。

    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是美国的一个假期。 可能在有任何更新之前的一两天内完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    有更新吗?