This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54318:TPS54318 Webench 问题

Guru**** 2581785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/599030/webench-tools-tps54318-tps54318-webench-issue

器件型号:TPS54318

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在尝试使用具有以下规格的 TPS54318 Webench。

VIN - 4.5至5.5V

输出电压- 3.3V

输出电流- 3A

Webench 无法模拟此部件并显示错误-"MAXUM Power Dissipation = 0"

webench 是否存在任何问题、或者此部件是否有任何支持3A 的问题?

此致、

Praveen GD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用 WEBNECH 来仿真 EVM 规格、但也失败了。

    我认为这是 WEBENCH 的问题。 该器件应与3.3V/3A 输出配合使用。  

    我将向 WEBENCH 团队提供反馈、以了解更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这似乎有一些问题。  让我将其移至 Webench 论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您将此事提请我们注意。 我们现在将解决此问题、并将于明天(星期三)发布更新。

    感谢您的耐心等待。

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了提供更新-问题昨天已解决、现在您应该能够在 WEBENCH 电源设计器中为 TPS54318创建一个设计、其中 Vin=4.5-5.5V、Vout=3.3V、Iout=3A。