This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS55340:输出原理图显示 LM3478

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/599070/webench-tools-tps55340-output-schematic-shows-lm3478

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: LM3478

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我使用 TPS55340尝试了以下输入、但输出原理图显示了 LM3478、如下所示。


http://www.ti.com/product/TPS55340?keyMatch=TPS55340&tisearch=Search-EN-Everything




WEBENCH 是否存在错误?
我的客户希望使用 TPS55340模拟 WEBENCH。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-San、
    我已重现了问题。 我们将对此进行研究并返回给您。
    谢谢、
    苏里南人
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-San、

    我们仅在 WEBENCH 电源设计器中对 TPS55340的升压拓扑进行了建模。 目前无法在工具中以 SEPIC 拓扑对 TPS55340进行仿真。 请使用 WEBENCH 可视化工具 查看 Vin=4.2-21V、Vout=5V、Iout=1A 设计的替代选项。

    我们将研究 LM3478 SEPIC 在尝试启动 TPS55340 WEBENCH 面板时显示在工具中的问题、并在我们有更新时在此回复。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出现的 LM3478原理图问题已经解决、但重申一下、WEBENCH 电源设计器仅支持 TPS55340的升压拓扑、无法在工具中设计上述设计条件。