This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5121:52V 输出电压/4.8A

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121, LM5122, LM5022, TPS40210, LM5022-Q1, TPS40210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/597648/webench-tools-lm5121-52vout-4-8a

器件型号:LM5121
主题中讨论的其他器件: LM5122LM5022TPS40210LM5022-Q1TPS40210-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生  

我无法使用 LM5121模拟低于规格,您能帮助确认吗??

VIN=46V~50V 至 Vout=52V/4.8A  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将向 Webench 支持小组提出您的问题。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao

    我无法使用 LM5122对 Vin=44V~52V 至 Vout=52V、Iout=4.8A 进行仿真

    请帮助确认  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

      我们目前正在研究 LM5121的这个问题。 我们很快会回来。

    您可以在 WEBENCH 中尝试输入(46V 至50V 输入电压、52V 输出电压、4.8A 输出电流)、解决方案列表中包含以下产品(LM5022、LM5022-Q1、TPS40210、TPS40210-Q1)。

    如果它们符合您的要求、您可以使用它们。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gerold

    感谢您的回复
    为此、我必须使用 LM5121或 LM5122、我更喜欢使用 LM5122
    对于8端口802.3at PSE、我的规格为 Vin=44V~52V 至 Vout=52V/4.8A
    我还需要估算 BOM 大小

    请提供支持

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、萧

    我们已修复了该 WEBENCH 模型的 FET 结温问题。
    请再次尝试创建设计。 如果您有任何反馈、请告知我们。

    此致
    Raghav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghav

    我仍然无法使用 LM5122对 Vin=44V~52V 至52Vout/4.8A 进行仿真
    这适用于 PSE 应用,非常重要,请帮助您再次确认



    谢谢