This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:电源设计指南

Guru**** 2580335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/598700/webench-tools-power-supply-design-guide

Thread 中讨论的其他器件:SwitcherPro

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

 

我有两个问题。

 

1) 1)有    两种工具可用于设计我们的嵌入式系统的电源管理。 其中包括 WEBENCHRegistered电源设计器和 SwitcherProTM 开关电源设计工具。 我的问题是哪种工具更好? 每种工具的优点和缺点是什么?

http://www.ti.com/tool/switcherpro

 

http://www.ti.com/lsds/ti/analogue/webench/power.page

 

2) 2)    SwitcherPro (TM)开关电源设计工具和 WEBENCHRegistered电源设计器的链接中仅提供一个视频。 是否有其他视频解释了这两种工具的更多详细信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pragash、

    不建议在新设计中使用 SwitcherPro。 请使用 WEBENCH 满足所有未来需求。

    如果您需要查看 WEBENCH 的视频培训、请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nikhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil Gupta、
    我已经完成了所有培训视频。 所有培训视频均适用于单负载、但在我的案例中、我有多个负载。 您能否共享多个负载的培训视频?

    BR
    pragma