请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2513 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我正在尝试 使用 Tina 9.3.150.328为 TPS2513DBVR 编译.lib pspice 文件、并收到一条消息、提示"无效器件:$CDNENCSTART。 第42行。"
通过查看以前的文章、我的理解是、此问题是由于文件被加密而导致的、并且需要更新版本的 pspice。 您能否创建可使用 TINA 运行的模型版本?
谢谢!!