This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40025:PMP40025中用于开关 MOSFET 的稳压散热器参考设计

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/596258/pmp40025-reg-heatsink-for-switching-mosfet-in-pmp40025-reference-design

器件型号:PMP40025

尊敬的所有人:

我的一位从事 PMP40025设计的客户、  

关于开关 MOSFET 的散热器:在 TI Web 提供的图像中,没有为 MOSFET 提供散热器 (附加的图像),在其粗略计算中,它们得到大约71mW 的损耗(包括开关)。

请帮助提供有关 MOSFET 散热器的建议。 客户计划使用  

Rgds、

Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于初级 MOSFET、根据 Toshiba 数据表、TO-220封装热阻为62.5 oC/W。 因此、温升很小。 通常无需在 MOSFET 上添加散热器。 客户应用环境温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

            我还在 PMP40025上工作、为48V 开关磁阻电机提供最大输出功率40W 的电源。请提供有关使用散热器的建议。