This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电气导通性和 PH 设计电路

Guru**** 2962490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91200, TIDA-00561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/595611/electrical-conductivity-and-ph-design-circuit

主题中讨论的其他器件:LMP91200、 TIDA-00561

尊敬的所有人

是否有关于如何为用于液体物质的 EC 和 PH 探针电路创建电路的参考设计或应用手册?

或者、如果有人能够向正确的方向指明我。  

谢谢

此致

DJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharmesh 您好!

    LMP91200是一款适用于 pH 传感应用的集成模拟前端、我们的参考设计使用了 TIDA-00561这一部件、您可以在以下链接中找到该部件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    如何使用此 IC 或其他任何 IC 开发电导率计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharmesh、

    根据您的应用、电气导率中使用了几种方法。 如果您正在考虑 电感式传感 、请查看 可用的产品 、有关任何电感式传感特定问题、请访问电感式传感论坛。

    如果您使用 的是电极电导率传感器、则需要进行信号调节、请参阅以下 E2E 帖子以获取参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor
    感谢你的答复
    是的、我想用它在溶液和土壤样品中进行测试。 这可以通过电感式感应实现吗?

    我还将阅读您推荐的帖子。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor

    我看了一下


    您能否解释一下信号调节的含义? 这是否意味着正弦波等信号输出?

    我想使用微控制器的 PWM 输出。 我不确定如何将其合并为交流信号、3.3V 时

    如建议使用互阻抗放大器所示、第一个原理图是什么、第二个原理图是完全不同的设计吗?

    探头将连接到何处?

    您对此有什么文档吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharmesh、

    我希望我可以针对您的一些问题解答更多细节、我建议您在您正在考虑的技术论坛(例如 电感式传感论坛 或 精密放大器论坛)上发帖。

    [引述 USER="Dharmesh Joshi">您能解释一下信号调节的含义吗? 这是否意味着正弦波等信号输出?[/quot]
    我的意思是、您将设计用于将信号调节为适合我们 ADC 输入的电路、例如 I 共享后端的两个示例。

    [引用 user="Dharmesh Joshi">我正在考虑使用微控制器的 PWM 输出。 我不确定如何将其合并为交流信号、3.3V…… 如建议使用互阻抗放大器、第一个原理图是、第二个原理图是完全不同的设计吗?[/quot]
    我不太熟悉电导探头、但我可以通过收集您的意见、在电导率发生变化的情况 下测量电流、以了解有关精密放大器论坛上这篇文章的任何其他问题。

    [引用 user="Dharmesh Joshi">探头将连接到哪里? 您是否对此有任何文档?
    我们确实有特定于应用的文档(请参阅 :ti.com/applications)、但我们没有特定的"导电性探针"页面、但我们有更通用的"过程分析"页面。