This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SM72445EVM:不提供 SPICE 模型。 紧急需要。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SM72445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/598625/tina-spice-sm72445evm-spice-model-not-available-urgently-needed

器件型号:SM72445EVM

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我购买了 SM72445EVM 评估板一段时间。 我曾尝试在任何地方搜索此 IC 的 SPICE 模型(SM72445)。  产品说明页面上的"工具和软件"可重定向我下载 TINA TI 及其模型。 我已经这么做了、但 SPICE 模型不存在该捆绑包。 我还尝试访问此链接"webench.ti.com/.../。 但再说一次、它不在那里。  

我迫切需要这个。 如果有人可以引导我访问 SPICE 模型的下载链接、它将会带来巨大的帮助。

谢谢  

T.A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塔斯海恩
    我们没有适用于 SM72445的 Spice 模型。
    要申请模型、请联系您当地的 TI 销售代表。
    此致、
    John