This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT16245B:SN74LVT16245B IBIS 模型问题

Guru**** 2579705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT16245B, SN74LVT16245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/596949/sn74lvt16245b-sn74lvt16245b-ibis-model-issue

器件型号:SN74LVT16245B
主题中讨论的其他器件: SN74LVT16245A

您能否查看 SN74LVT16245B IBIS 模型?

我的客户说、他可以获得 SN74LVT16245A 版本的模型来工作、没有问题。 他说,SN74LVT16245B 始终产生高电平。 您能否验证 SN74LVT16245B IBIS 文件是否正确且没有问题? 客户是否有任何问题

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    我已通知相应的应用专家。 他应该很快回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    您是否从应用专家那里听到过更多信息?

    如果您需要客户提供的任何进一步信息、请告诉我。

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    很抱歉,没有人回答。 这个问题似乎已移交给 Webench 团队、他们内部正在对此进行调查。 我知道他们的资源有限、他们支持 TI 的所有产品、因此请耐心等待。

    我相信 David 已经被分配了这个主题、一旦他有了答案、他就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    感谢您告诉我请求的状态。

    我将继续监控该帖子。

    再次感谢!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    是否有关于此问题的进一步更新?

    您能告诉我谁在处理此问题吗? 我将尝试直接与他们联系。

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我运行了 LVT16245A 和 LVT16245B、并看到了这两个开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个猜测是这是一个 I/O 在电路中放置 IC 时、他们可能没有在缓冲器设置部分中选择输出。 也许他们把它作为卡在高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的回答!

    如果客户有任何疑问、我会告诉您。

    感谢你的帮助。

    Richard Elmquist