This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74AUP1G34:如何解决将 IBIS 模型文件转换为 PSpice 仿真的问题?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LV1T126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/594215/tina-spice-sn74aup1g34-how-can-i-workaround-converting-an-ibis-model-file-into-a-pspice-simulation

器件型号:SN74AUP1G34
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN74LV1T126

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在论坛的其他地方读到过、您无法将 IBIS 模型文件导入到 PSpice 中。 如果未包含 PSpice 模型文件、我应该如何进行仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    您的读数正确。 PSpice 不支持 IBIS 模型仿真。 Spice 和 HSpice 都可以、因此、如果您可以访问其中任何一个、则可以导入 IBIS 模型。

    提供了 IBIS 以启用信号完整性仿真。 如果您尝试进行仿真、则有多种工具可支持该功能。

    我的第一个建议是 Mentor Graphics HyperLynx。 然而,这并不是免费的。

    广告还支持 SI 仿真、但免费性更低。

    如果您只是在寻找功能、鉴于这是一个简单的缓冲器、我建议使用通用 PSPICE 缓冲器。  另一种选择是使用 SN74LV1T126、此器件具有 PSPICE 模型并提供与 AUP1G34相似的功能。

    此致、

    David Larkin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供 SN74LV1T126的链接! 这应该起作用。 当我下载可用的 PSPICE 模型时、我不确定如何将该文件与所有数据一起放入实际仿真中。 是否有任何资源可用于了解如何执行此操作?