This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5175:Webench LM5175

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/598484/webench-tools-lm5175-webench-lm5175

器件型号:LM5175

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

遗憾的是、使用 LM5175似乎无法再创建设计了。 我尝试了很多参数组合、但始终会导致 LM5175的"组件功耗为0"错误。

此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    我们确认未使用 WEBENCH 模型为此产品创建设计。 我们正在为此制定一个解决方案。 我们将在修复此问题后通知您。

    此致、
    Gerold