This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28019A:PSpice 模型不完整

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/597971/tina-spice-ucc28019a-pspice-model-is-incomplete

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我下载了 PSPICE 模型、并根据该 IC 的应用手册围绕该模型构建了电路。 在该车型上、没有针脚4 (VIN)和针脚7 (VCC)。 这是模型中的符号。 我尝试不使用这两个连接、希望它们在内部指定。 该模型无法立即显示收敛问题。 是否有人可以查看它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您发帖!

    请参阅以下指南:  

    此致、

    Bhushan