This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54160:编辑原理图时出现问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/594566/webench-tools-tps54160-issue-in-editing-the-schematic

器件型号:TPS54160

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

   我尝试编辑 webench 设计的原理图(下面给出了共享链接)以添加电压探针。

按下编辑按钮后、屏幕如下图所示、未加载。

有关设计的共享链接为 https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=4B2129A2556E6B2B

PL 修复它或建议我解决问题

谢谢

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    在生产过程中编辑 TPS54160原理图时没有任何问题。 它可能是临时 的服务器干扰。  请重试。

    此致、

    拉里塔·格维

    WEBENCHRegistered应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢你的答复。
    在更改任何 BOM 组件之前、TPS54160原理图的编辑没有任何问题、但在更改 BOM 后、我尝试进行编辑、然后出现此问题。
    我已经尝试过很多次、总是会出现相同的问题、因此我认为这不会对服务器产生干扰。

    谢谢
    Vignesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您建议编辑 TPS54160的默认设计。 这里的问题是、我无法编辑 TPS54160的原理图、该器件的 BOM 组件(部分)已更改。 这就是为什么我给出了它的公共共享链接。

    谢谢、此致

    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。  我现在理解您的问题、并验证 了您所描述的内容。  我们将对此进行研究、并在问题解决后返回给您。

    此致、

    拉里塔·格维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有关于此问题的任何更新?

    此致

    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们解决了原理图编辑器问题。  作为测试、我将电感器从10uF 更改为15uF、然后运行原理图编辑器、没有任何问题。

    请尝试一下、如果您有任何问题、请告知我们。

    此致、

    拉里塔·格维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢你。 它在工作。

    此致
    Vignesh。