This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS92690-Q1:TP92690 PSPICE 模型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92690-Q1, TPS92690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/598354/tina-spice-tps92690-q1-tp92690-pspice-model

器件型号:TPS92690-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS92690

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的先生:

我正在使用 TPS92690-Q1设计 Cuk 转换 器、并希望通过 Tina 仿真器对操作进行仿真。 我可以构建 Cuk 转换器模型、并希望 使用 TPS92690-Q1 PSPICE 模型、并且希望了解如何使用该 PSPICE 模型。 您能为我提供分步流程的操作方法吗?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    您是否希望我们将现有的 PSpice 模型转换为 TINA-TI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我需要 TPS92690-Q1的 TINA 模型、并且想知道在 TINA 中使用该模型的过程。

    谢谢、

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    我们已将您的 TINA-TI 请求添加到我们的队列中、并将在模型准备就绪后立即更新您的请求。

    此致

    Ranjani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark
    我们已经拥有 TPS92690的 TINA-TI 模型、我们将其链接到 TPS92690-Q1产品文件夹、因为它是同一个模型。 您只需单击参考设计并从 TINA-TI 工具中的分析选项运行即可。
    谢谢
    Ranjani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找不到 TPS92680-Q1的 Tina 模型。 TI 的某个人可以给我打电话来解决仿真问题吗?