This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54620:TPS54620的 Tina-TI 仿真问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/598344/tina-spice-tps54620-tina-ti-simulation-issue-with-tps54620

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

当我尝试对封闭设计运行瞬态分析时、会收到收敛错误。 有人能告诉我我发生了什么错误吗?

谢谢、e2e.ti.com/.../3.3VDC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    我做了一些修改,以解决收敛问题。

    • 我从产品文件夹中已有的瞬态 TSC 文件开始。 它具有自定义的仿真参数、看起来您是从新的 TSC 文件开始的、因此所有参数都是默认值。
    • 我将12V 电源从直流更改为0V 斜坡(这有助于实现直流收敛)
    • 我注意到您的输出电容器未接地。 不确定您是出于目的还是仅仅是为了监督、因此我将其作为基础、而 sim 现在已经通过了收敛。

    但我无法对结果进行评论、因此请检查。

    e2e.ti.com/.../slim102_5F00_NG.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 为了供将来参考、您能否解释需要更改哪些仿真参数、以及为什么需要更改12V 电源?

    再次感谢您在这方面的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    我们有时调整仿真参数、使模型以合理的精度收敛或运行速度更快。 因此、这是一种良好的做法

    • 使用产品文件夹上的 TSC 文件作为起点、并根据您的需求进行修改。 如果您需要查看默认更改的仿真参数、请单击 Analysis >> Set Analysis Parameters (分析>>设置分析参数)(或 Ctrl + Alt + P)、并注意红色的仿真参数。 这些是已从默认值更改的值。
    • 对于开关稳压器、如果所有节点在时间 t=0时从0V 开始、则更容易对电路进行收敛。 如果在时间 t=0时施加非零电压、则收敛矩阵可能会获得冲突的输入、并且可能无法解决收敛问题。 这只是一个好的做法,在我的经验中已经解决了许多趋同问题(因此,我将这作为我的出发点)。