请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00978 我在测试模式下使用焊接在适当位置的光电二极管评估 TIDA-00978。 将光电二极管暴露在 LED (在直流电流下运行)后、我找不到输出发生任何变化。 我遵循了数据表上的说明、但仍然对两个连接存在疑问。
1) TEST_IN 连接到 Vs。我已将 Test_IN (SMA 插槽)连接到3.3V 直流电源(类似于 Vcc)。 这是正确的方式吗?
2) 2)输出为差分输出类型。 这是否意味着、我们需要使用差分探头(并连接到两个 SMA 输出)来测量示波器上的输出?