This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53515:关于选择电感器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/598145/webench-tools-tps53515-about-choosing-inductor

器件型号:TPS53515

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

您能告诉我 webench 的电感器选择标准吗?
webench 的仿真结果如下所示。
建议使用的电感器为1.2uH。
e2e.ti.com/.../WebenchReportsServlet-TPS53515.pdf

客户输入条件为:
输入电压:14V
-Vout:1.1V
输出电流:10.7A
Fsw:400kHz

但是、根据数据表第24页的"选择电感器"进行计算时、该值为0.71uH。
请告诉我 webench 和数据表中建议值不同的原因。



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yusuke -San:

    WEBENCH 模型使用上述电感器公式。 计算值与 TPS53515 WEBENCH 模型之间的差异是由于电感器纹波电流标准所致。
    您使用的是33.5%的输出电流、而 WEBENCH 模型使用的是22.4%。

    您可以使用高级选项覆盖此百分比。

    此致、

    弗洛拉