This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:我无法启动 TINA、在启动时出现:"yyinit:文件访问错误(输出)"。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/594270/tina-spice-tina-ti-i-am-unable-to-start-tina-at-start-up-this-appears-yyinit-file-access-error-output

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好。

我尝试在 Windows 10中运行最新的 TINA、但我无法运行。

首先出现启动屏幕、看起来应该是这样、但随后不打开仿真器、而是弹出一条错误消息、提示"yyinit:file access error (output)"、这就是问题的结束。

在操作系统级别进行编程时、我完全没有价值、我不知道该怎么做、我在网上搜索了该错误、但找不到任何东西。

接下来、我将尝试查找较旧版本并尝试替换、但我仍然希望使用 v9.3。

当然、如果有人知道如何解决此问题并告诉我、我会非常感激、但如果没有、我会感谢您提供任何建议、以了解有关此错误或任何真正错误的更多信息。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TINA 在后台使用 lex/yacc 作为表达式解析器。 自从我使用这些文件以来、已经有多年了、但看起来解析器在打开临时文件时遇到了困难。 您的计算机是否具有管理员权限?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在网络上、TINA 将支持 Windows XP、7、8

    如果 Windows-10 、操作系统可以选择更改.exe 兼容性、请按照以下步骤操作。

    1.右键单击.exe 并转至"Compatibility (兼容性)"选项卡。

    2.检查"在兼容模式下运行此程序:"

    3.单击下拉菜单并选择所需的操作系统兼容性。 (在本例中为 Windows 7)

    4.单击“Apply”(应用)和“OK”(确定)

    5.现在在系统中全新安装。 (确保卸载并删除先前安装的文件)

    如果可以、请告诉我。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    选项1中的小幅校正

    1.右键单击.exe -->单击“属性”-->转到“兼容性”选项卡。

    此致、
    Bhushan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我遇到了同样的问题。 TINA 只能使用管理员权限运行。 原因是用户的工作目录是在安装过程中使用管理员权限创建的、并且当以普通用户身份启动时、TINA 无法写入这些文件。 我只需重命名原始文件夹、然后创建了一个重命名后的文件夹的副本、该文件夹的原始名称是[这样文件/目录由普通用户创建]。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我问一个问题时、我总是会感到愚蠢或粗鲁、这个问题得到了回应、但却设法忘记了这个漏洞。

    但无论如何,我现在可以使用 TINA 9,我从未尝试过 Bhushans 的建议(尽管如此,谢谢您),到目前为止,我还没有尝试过 Thorstens 的解决方案。
    但我认为可以肯定地说、您(Thorsten)认为它必须与管理员权限有关、因为我再次安装了最新的 TINA (顺便说一下、它有一个只读文件、表明它现在与 Windows 10兼容) 并像以前一样尝试启动它、只是为了面对同样的问题、通过右键单击图标并选择"以管理员身份运行"即可解决该问题。

    如果选择了该选项、它将正常工作、并且由于我是此 PC 上的管理员、我只需继续并右键单击 TINA.EXE 并选择属性、 在兼容性下、我标记了选项"以管理员身份运行此程序"、这样我就不必一直用右键单击并"以管理员身份运行"来打开它。

    我注意到兼容模式确实存在、我不知道该功能。

    这一切进展顺利。

    非常感谢您的回答。

    此致