This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DRV10975:帮助查找 DRV10975的原理图模型

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DRV10975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/597949/tina-spice-drv10975-help-locating-schematic-model-of-drv10975

器件型号:DRV10975
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

有人能帮我找到 DRV10975的原理图模型吗、它似乎不在我今天下载的 TINA-TI 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、

    我们没有适用于此器件的 SPICE 模型。 所有可用型号均可通过以下链接找到。