This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMZ14202EXT:LMZ14202EXT 效率仿真

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMZ14202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/597687/tina-spice-lmz14202ext-lmz14202ext-efficiency-simulation

器件型号:LMZ14202EXT
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMZ14202

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好。 我在 TINA TI 中使用此 LMZ14202模型、我尝试像在 LTSPICE 中一样编写效率报告、但我似乎找不到方法来完成该报告。 理想情况下、最好在 LTSPICE 中进行此操作、因为这是我们公司使用的主要平台、但 LTSPICE 中的模型没有模拟、这是错误的。 在 TINA 中、我可以对模型进行仿真、但我似乎无法获得效率。 是否有人可以为我提供这样的方法?  

提前感谢

Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加布里埃尔

    请使用 WEBENCH 访问您电路的效率 :www.ti.com/.../LMZ14202
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的建议、这是否是提高电路效率的唯一方法? 我们正在努力使组件的仿真标准化、我们更喜欢使用 LTSPICE 或 TINA 进行仿真。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔

    为了获得准确的效率值、必须考虑所有损耗。 在行为模型中、驱动器在上升/下降时间建模方面是最基本的、并且可能无法准确地对损耗进行建模。 在 WEBENCH 内部使用的分析方程中可以更好地完成此操作。 实际上、我们在严格的容差范围内将 WEBENCH 中的效率值与基准数据进行匹配、因此我们很有信心 WEBENCH 将为您提供非常精确的结果(比 SPICE 更准确)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果是这种情况、那么我将使用它。 再次感谢您的帮助。