This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:解密库文件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/597613/tina-spice-tina-ti-decrypted-library-file

器件型号:Tina-TI
主题中讨论的其他器件: LM317

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

需要解密的 Spice 网表来添加到 TINA-TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajesh、

    您在寻找什么器件型号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TINA-TI 中,当导入 LM317 .Lib 文件时,由于.Lib 文件已加密,我在编译时出错。 因此、我需要解密文件 来添加 LM317。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    我们已经在产品文件夹的"工具和软件"部分下为此器件上传了 TINA-TI 宏和参考测试原理图。 您可以独立下载、打开和仿真 TINA-TI 参考设计。 此外、您还可以下载宏文件、将其保存在工作项目文件夹中、并使用 TINA-TI Insert >> Macro... 您可以将模型文件插入您的设计中。

    如果您仍有疑问、请告知我们。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。