This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00508:有关设备驱动程序的安装错误

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/597754/tida-00508-install-error-about-device-driver

器件型号:TIDA-00508

您好!

我的客户正在尝试安装用于诊断演示(TIDA-00508)的 GUI。

但是、它们会遇到安装错误。

"无法完成设备驱动程序安装向导"

它们使用 Windows 7 Professional 64位版本。 此操作系统版本与我们的环境相同、但我们从未在我们的环境中观察到这种情况...(仅观察到客户的情况。)

那么,您能否告诉我们  应该在 Windows PC 中安装哪个系统文件或 INF 文件?

或者  我们是否应该检查其它项目?

此致、

Machida