This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA330:噪声分析

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/597671/tina-spice-opa330-noise-analysis

器件型号:OPA330
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

很抱歉问这样一个基本问题、但噪声分析在 TINA 中是如何工作的?

下面是我尝试进行噪声分析的滤波器电路。

但从结果来看、我似乎获得的输入噪声比输出噪声更多。 输入噪声是否=输出噪声/增益?

是输入噪声源噪声还是输入参考噪声、即输出噪声=

GAIN*(源噪声+系统附加噪声)、输入噪声=源噪声或噪声

是输出噪声=GAIN*(源噪声+系统添加的噪声)、输入噪声=(源噪声+系统添加的噪声)。

我假设总噪声是总积分输出噪声、这是正确的吗?

此外、我如何从 SNR 图中计算噪声因子、因为噪声因子是 SNRin / SNRout、但在分析中、振幅是

SNR 设置为1、但我的图中的 SNR 以数百个 DBS 为单位、这将提供负噪声系数(图中的0 - SNR)。  

我是否需要在我的 BW 之间进行积分?

感谢你的帮助。

此致、

布莱恩·谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan、
    请将您的 TINA 电路文件上传到此线程吗?
    我将查看并尝试回答您的问题。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    给 John、

    大家好、感谢大家的快速响应、我已经上传了我的 TINA 电路。

    此致、
    Bryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    输入和输出噪声应与目标频率上的小信号增益相关。
    对于噪声 sims、您必须识别输出节点和输入源。
    仿真器使用这些值来估算仿真增益、并获得噪声的参考点。
    仿真器假定输入参考噪声和输出参考噪声之间的关系为:
    OutputNoise = GAIN* InputNoise。
    当增益大于1时、输出噪声大于输入噪声。
    当增益< 1 (阻带)时、输入噪声大于输出噪声、因为"增益"实际上是正向信号的衰减。  在这些 频率下、输入噪声将大于输出噪声。

    要检查您的电路、首先运行交流响应、其中显示带通响应、50MHz 和188Hz 时为-3dB 点。
    通带显示的增益为2V/V 或6dB。

    如果 您比较通带(10Hz)中的输入和输出噪声、则输出噪声为105nV/RT (Hz)、而输入噪声为52.8nV/RT (Hz)。
    因此、对于通带、输出噪声大于输入噪声、其系数等于增益。

    观察低频阻带(1MHz)、输入噪声为8.5uV/RT (Hz)、输出噪声为342nV/RT (Hz)。
    比率为342n/8.5u = 0.0402、这符合1MHz 时的增益曲线。

    因此、输入和输出噪声的比率看起来是可以的。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John