This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP2214:关于 TI 参考设计建议

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/596251/pmp2214-regarding-ti-reference-design-suggestion

器件型号:PMP2214

尊敬的所有人:'

我的一位客户在寻找适用于电池测试仪应用的以下参考设计、请告知我们是否有任何可用的近端 TI 电源参考设计、或者我们是否有可用于此应用的任何器件。

1.交流输入230V,O/p:6V,60A

2. 48V 直流输入、O/P 6V、60A

我找到了 PMP2214设计、但我知道它具有48V 的负输入电压。

请帮助您获取合适的解决方案。

Rgds、

Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind、

    PMP2214的设计可在48V 输入电压下运行、请参阅用户指南 www.ti.com/.../slyt501.pdf

    对于230Vav 至6V、60A、 可以通过更改变压器的匝数比将次级侧电压从24V 降低到6V 来重新设计 PMP11303、www.ti.com/.../PMP11303。

    此设计使用 SR、这将需要在较高的电流电平下限制功率耗散。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    感谢您的澄清。 CTM 希望使用 PMP2214、但 O/P 电压要求大约为6.3V 才能精确。 我认为这可以通过更改提供的原理图中的电阻器来实现(对此提供建议)。 请提供建议。


    Aravind
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Radha


    必须更改电阻分压器、并且必须重新设计变压器以实现更低的输出电压和更高的电流。

    此致

    Peter