This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-03027:有关 TIDA-03027的问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B, LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/595920/tida-03027-questions-about-tida-03027

器件型号:TIDA-03027

大家好

参考设计 ITDA-03027非常有用。 阅读后、我们 对  它有一些疑问:

与 Type-C 插头连接的第一个 TPS65983B (U17)只能用作源。  当前方向仅从 PP_EXT 到 UFP_VBUS、不是?Ω

   这意味着它只能用于为笔记本电脑充电、但不能由笔记本电脑充电。 我是对的吗?

2.与 Type-C 插座连接的第二个 TPS65983B (U2)只能用作接收器。 当前方向仅从 DFP_VBUS 到 D_PP_EXT。

   这意味着它只能由外部 USB Type-C 电源适配器充电。 我是对的、

3.基于上述想法,我们想知道这款多端口适配器如何 由笔记本电脑供电,而无需外部电源适配器。

    唯一的电源路径是 DFP_VBUD ->D_PP_EXT_>SYS_PWR->PP_EXT_>UFP_VBUS。

   原因是:

   对于 TPS65983B (U17)、  电流感测引脚 SENSEP shoud 上的电压是否应大于引脚 SENSEN? 否则、反向电流偏转会起作用。

   这意味着电流方向仅从 SENSEP 到 SENSEN、不是 吗?

   如果我们移除 R35 (将 SENSEP 和 SENSEN 连接到 PP_EXT)、此 TPS65983B (U17)可根据 CC 通信用作源极或接收极。 我是对的?

 4.在表6上,SYS_PWR ->PP_EXT

    使用 LM3489作为电压转换器、并使用 VSEL_9V/VSEL_15V/VSEL_20V 来控制 PP_EXT 的电压。

    我们为什么需要通过 VSEL 引脚控制 PP_EXT 电压? USB Type-C PD 协议应使用 CC 引脚进行通信并协商电压(如果是?μ A)

我们非常感谢您的支持和帮助。

谢谢

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haiping、

    U17可用于拉电流或灌电流。 默认配置允许它通过 Type-C 插头提供5V、9V、15V 或20V 电压。 使用默认配置、您还可以选择灌电流为5V。

    2.第二个83B (U2)可用于通过默认配置灌入5V、15V 或20V 电压。 它还可用于提供5V 电压。

    3. 83B (U17)将通过器件上的内部5V 路径灌入5V 电压。 然后、它将使用内部 OCP 电路进行电流检测。

    4、您答对了、CC 线将协商电压。 但是、电路板上的直流/直流转换器还必须了解 PD 控制器协商的电压。 我们使用83B 上的 GPIO 控制直流/直流转换器的反馈电阻、将输出电压调整为 PD 控制器协商的电压。

    谢谢、
    Eric