This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28710:反激式交流/直流仿真问题

Guru**** 2580055 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/596493/tina-spice-ucc28710-flyback-ac-dc-simulation-problem

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件:TINA-TIPMP9202

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我使用 UCC28710瞬态模型构建了交流/直流5V/2A 反激式电路、其原理图是使用简化的输入和输出组件对评估板 PMP9202进行双工评估。

收集了一些二极管和初级侧 HV-MOS 模型并将其放置在仿真中。

但仿真结果显示、初级侧 HV-MOS 无法连续开关、未找到输出。

随附的是结果和 TINA .tsc 文件,是否有人可以帮助查看此仿真? 如果对此有任何评论,我将不胜感激。

谢谢你。  

e2e.ti.com/.../Flyback_5F00_UCC28710_5F00_PMP9202.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从网络上下载了 TINA 模型并对其进行了修改、使其与您的应用测试台类似。 它运行良好、具有您所拥有的所有额外组件和值更改。 我将修改后的电路连接在这里、屏幕截图  为 e2e.ti.com/.../UCC28710_5F00_PMP9202.tscwaveform 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议从我发送的电路开始,并对该电路进行进一步修改。 另请注意、我在初始条件下运行瞬态。

    此致、
    Arash Loloee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的帮助、看起来主要问题是变压器次级电路。
    该仿真在修改子电路后运行良好、并可生成与我所需的相同结果。

    谢谢你。