This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS2410:高和低输入电压切断

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/596770/webench-tools-tps2410-high-and-low-input-voltage-cut

器件型号:TPS2410

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

SMPS 设计的交流电压输入为110至300VAC。 我想将工作电压@ 110V 交流的低输入电压切断、然后再次将工作电压停止@300V 交流

我们如何使用该器件? 如果其他任何部分合适、请分享您的建议。 我已成功实现使用 IC 的 UVLO 功能的高截止频率。 但我无法在110V 交流电压下进行切断、高截止电路连接到了此电路。 5V 齐纳二极管的输出连接到 TPS2410的 VDD。