This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:具有停产器件的 Webench 功能(LMX2315/6)

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/595634/webench-tools-webench-functionality-with-obsolete-part-lmx2315-6

主题中讨论的其他器件:LMX2571

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

团队-


我的客户有一个较旧的设计、他们希望使用不同的组件对开环增益和相位裕度进行一些分析、但他们的设计使用的是 LMX2315/6、这是一款过时的 TI 器件。 尽管 Webench 在 TI.com 上没有网络存在或可供购买、但是否有任何方法可以让 Webench 与这些器件配合使用?

谢谢、

阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队-


    我能否得到一个答案、以便我可以回复我的客户?

    谢谢、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    我收到了您的询问、并正在研究我们是否有任何可能帮助客户的东西。  我将很快就此问题与您联系。

    此致、

    Khang Nguyen

    在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khang -

    是否有任何更新? 我的客户正在等待回复。

    谢谢、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是  一个可用于在 WEBENCH 时钟架构中仿真 LMX2316的权变措施:

    • 对于波特图、一般的想法是选择任何器件并手动更改 VCO 频率、VCO 增益、电荷泵增益和反馈分压器(N)值。
    • 在 WEBENCH Clock Architect 中、选择 LMX2571。  然后选择设计滤波器、并使用高级模式来更改此设置。  LMX2516最大电荷泵电流为1mA。
    • 禁用 R3和 C3的“集成”框,因为 LMX2316并非如此。  此外、最大相位检测器频率为10MHz、因此也要注意这一点。
    • 相位噪声、杂散和锁定时间仿真可能已关闭、因为这些仿真具有针对模型的器件特定信息。

    我正在询问是否有 EasyPLL 的替代产品。  我将在得到答案后通知您。

    此致、

    Khang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    为了澄清这一点、WEBENCH EasyPLL 是支持 LMX2316的早期(现已退役) PLL 设计工具。  WEBENCH 时钟架构是当前的 PLL 和时钟设计工具。

    www.ti.com/.../clock-architect.page

    此致、

    Khang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Khang -

    谢谢! 我将其转给了我的客户、他尝试了它、并说它适用于他的仿真。 感谢您的帮助!

    谢谢、
    阿尔茨