This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54335A:TPS54335A 的配体负载操作

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/596555/webench-tools-tps54335a-the-ligth-load-operation-of-tps54335a

器件型号:TPS54335A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好


我在 Vin=21V、Vout=5V、Iout=0.05A 的条件下对 TPS54335A 进行仿真。
在这种情况下、我认为该器件在脉冲跳跃模式下运行、
但工作模式是 Webench 上的 CCM。
请告诉我这一原因吗?
此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三,

    只有 CCM/FCCM 操作针对该器件建模。 选择电感器的方式是使器件保持在 CCM 模式。 如果电流足够低、使电感纹波电流大于平均值、则器件进入 FCCM (强制 CCM)。 希望这会有所帮助。

    此致、

    模块