This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:连接 R-CAR H3的接口

Guru**** 2580065 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/596439/ds90ub954-q1-interface-to-r-car-h3

Thread 中讨论的其他器件:DS90UB954-Q1

大家好、

我正在寻求在解串器 DS90UB954-Q1 (TI)与 R-CAR H3 (Renesas)之间进行通信,DS90UB954-Q1与 R-CAR H3之间是否有任何兼容接口?

或者我们可以直接连接吗?

提前感谢

此致、

Sivakrishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、这是一个重复的线程、因此关闭了这个线程。