This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10282:估算电缆补偿

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10282, INA213-Q1, TPS54340-Q1, TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/594180/pmp10282-estimation-of-cable-compensation

器件型号:PMP10282
主题中讨论的其他器件: INA213-Q1TPS54340-Q1TPS54340

您好!

我们收到了客户关于 PMP10282的问题。
请帮帮我们。

[问题]
在设计电缆补偿时、他们考虑使用 PMP10282、即 INA213-Q1和 TPS54340-Q1。 它们需要估算电压调节和变化。
如果您有估算工具、您能为我们提供吗?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们需要您的帮助。 如果您能提供反馈、我将不胜感激。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的 Excel 文件、其中包含压降计算。

    e2e.ti.com/.../Droop-Comp-TPS54340.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 您的 Excel 工作表非常有用。
    顺便说一下、我有一个问题。 在 PMP10282电路原理图的条件下、我计算了 P/S reg。
    计算值与测试报告之间存在偏差。 这种偏差的原因是什么?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试报告电压调节数据显示了在两个位置测得的输出电压。 绿色线穿过 C8、即 TPS54340降压转换器的输出、并随输出电流的增加而增加。 红线位于 EVM 上的连接器 J3 -引脚1处。 该点位于 EVM 本身上、 表示 C8之后的压降、其中包括电流感应电阻器 R3的压降和通过 U3的压降。 它不代表 USB 电缆末端的电压。 要获取线缆末端的电压、 稳压将接近于恒定、您需要知道 J3和 USB 线缆之间的接触电阻、USB 线缆本身上的电阻、 USB 线缆用户端的接触电阻、 以及任何其他电阻压降(例如用户端的 PCB 布线)。 该总电阻约 为0.28欧姆、但随电缆而变化、必须仔细测量以获得准确的压降补偿结果。 只需从 测试报告中的红线减去这个额外的压降、即可找到用户端的电压 可以使用已提供的电子表格来调高或调低输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我比较了 TPS54340输出的两条绿色线路。 存在几十毫伏的偏差。 这种偏差的原因是什么?
    我们能否以高精度估算电压调节?

    此致、
    tateo